Package | Description |
---|---|
nxopen.cae |
Provides classes and interfaces relating to Advanced Simulation and Design Simulation.
|
Modifier and Type | Field and Description |
---|---|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.G
Mass unit of gram
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.INCHLBFSEC2IN
Mass unit of (LBF-SEC^2)/IN
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.KG
Mass unit of kilogram
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.KGFSEC2CM
Mass unit of (KGF-SEC^2)/CM
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.KGFSEC2MM
Mass unit of (KGF-SEC^2)/MM
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.LBM
Mass unit of pound-mass
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.MG
Mass unit of megagram
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.MMKGFSEC2M
Mass unit of (KGF-SEC^2)/M
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.SLUG
Mass unit of slug or (LBF-SEC^2)/FT
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.T
Mass unit of tonnes
|
Modifier and Type | Method and Description |
---|---|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.valueOf(int value)
Returns the enum constant of the specified enum type with the specified value.
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.valueOf(String name)
Returns the enum constant of the specified enum type with the specified name.
|
static FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType[] |
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType.values()
Returns an array that contains the values for this enum.
|
Modifier and Type | Method and Description |
---|---|
void |
ModifiableFEModelOccAttribute.setAltRepType(String pcAltRepDescNeutralName,
FEModelOccAttribute.AltRepLengthUnitType lengthUnits,
FEModelOccAttribute.AltRepMassUnitType massUnits,
AlternateFemRepresentationSource femdataset,
String pcFileName)
Set the alternate representation type by its neutral name in the current analysis type
License requirements: nx_masterfem ("Finite Element Modeling") . |
Copyright 2017 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. All Rights Reserved.