SketchConstraintType Enumeration¶
NXOpen.Sketch.ConstraintType is an alias for NXOpen.SketchConstraintType
-
class
NXOpen.
SketchConstraintType
¶ Bases:
object
Represents the type of constraint
Enum Members
- to select any type of constraint “
- “Fixed”, ” - ” “Horizontal”, ” - ” “Vertical”, ” - ” “Parallel”, ” - ” “Perpendicular”, ” - ” “Collinear”, ” - ” “EqualLength”, ” - ” “EqualRadius”, ” - ” “ConstantLength”, ” - ” “ConstantAngle”, ” - ” “Coincident”, ” - ” “Concentric”, ” - ” “Mirror”, ” - ” “PointOnCurve”, ” - ” “Midpoint”, ” - ” “Tangent”, ” - ” “RadiusDim”, ” - ” “DiameterDim”, ” - ” “HorizontalDim”, ” - ” “VerticalDim”, ” - ” “ParallelDim”, ” - ” “PerpendicularDim”, ” - ” “AngularDim”, ” system will decide if it is major or minor ” “ReservedCon1”, ” Do not use ” “ReservedCon2”, ” Do not use ” “ReservedCon3”, ” Do not use ” “ReservedCon4”, ” Do not use ” “ReservedCon5”, ” Do not use ” “ReservedCon6”, ” Do not use ” “PointOnString”, ” - ” “Slope”, ” - ” “UniformScaled”, ” - ” “NonUniformScaled”, ” - ” “AssocTrim”, ” Limited support ” “AssocOffset”, ” Limited support ” “PerimeterDim”, ” - ” “Offset”, ” - ” “Normal”, ” - ” “PointOnLoop”, ” - ” “RecipeTrim”, ” - ” “Pattern”, ” - ” “MinorAngularDim”, ” - ” “MajorAngularDim”, ” - ” “LastConType”, ” The last constraint type indicator;
NOT to be used. “
-
ValueOf
()¶ Returns enum member equivalent to the value passed. Useful for bit operations of enum members.
Signature
ValueOf(value)
Parameters: value – Any integer value or bit operation result of enum members:type value: int:returns: Enum member equivalent to the value passed. Return type: Enum Member type. New in version NX9.0.1.
License requirements: None.